This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:NCO 使用 sysref 信号进行复位

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758518/dac38rf93-the-nco-reset-with-sysref-signal

器件型号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

当我使用 DAC38RF93时、我使用 sysref 信号通过 NCO 复位来设置寄存器。 但 sysref 信号是周期性信号,DAC 输出是连续的。 所以、我想知道真实的

NCO 复位和 sysref 信号之间的关系。 NCO 复位是否仅响应 之前生成的几个 sysref 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DAC38RF93应该具有与 DAC38j84系列相似的 NCO SYSREF 复位机制。 您可以查看以下应用手册:
    www.ti.com/.../slaa696.pdf

    第5.1节重点介绍了如果 SYSREF 是周期性的、则 SYSREF 同步只允许最不常见的 NCO 倍数。 对于其他 NCO 频率、最好使用一次脉冲来初始化 NCO 的相位/频率。
    -Kang