This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 DAC3482EVM 的 GUI

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758029/how-to-use-the-gui-of-dac3482evm

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005DAC3482DAC3484

您好!

 

我在几天内购买了 DAC3482EVM 和 TSW1400信号发生器。 直到现在、我才能够成功运行 EVM 板。

(以显示输出波形)。

 

由于我没有信号发生器,所以我想将19.2MHz 的次级时钟用于 DAC3482EVM 上 CDCE62005的参考时钟。

我想按以下方式获得有关我的状况的答案。

 

*。 我的运行条件。

-。 参考时钟:19.2MHz

-。 EVM 板的输出频率:65MHz

-。 所用的 PLL

-。 启用 NCO

 

*。 DAC3482 EVM 软件控制中的主要参数未知

  1) 1) GUI 的输入窗口

     -。 PLL settings==?

  2) 2) GUI 的数字窗口

     -。 NCO==?

  3) 3) GUI 的 CDCE6205控制窗口

     -。 CDCE62005输入设置===?

     -。 Cece 输出设置===?

    -。 CDCE62005 VCO 设置===?

 

如果可能、请将您设置到 GUI 每个参数窗口的图片发送给我。

我有必要尽快发送信息。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是询问 DAC3482EVM 上 CDCE62005时钟设置的合适论坛。 您将需要访问 CDCE62005的时钟工具、并输入正确的参数。 然后、您可以将配置文件移植到 DAC3482 EVM GUI。 您需要调整配置语法的格式。

    您还可以参考以下目录、了解在合成器模式下运行 CDCE62005的一些示例:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released\DAC3484\Example CDCE62005 PLL Configuration

    您可以使用以下一种工具