This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:我的 DAC 是否损坏?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739963/dac8734evm-is-my-dac-damaged

器件型号:DAC8734EVM

我已经在 PSoC 5LP 处理器和 TI8734EVM 板之间设置了 SPI 总线接口。 我可以完美地写入所有四个8734 DAC 通道。 但是、当我发送一条查询 DAC 输入寄存器(或锁存寄存器)的读取命令、然后发送 NOP 命令将 SPI 移位寄存器中的位推出时、SDO 会立即返回我发送到 SDI 的位的回显。 这正是 Yelsing Torres 在他的线索中所报告的行为。 遗憾的是、该线程停止而未得出任何结论。 你可以帮帮我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pehr:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您是否可以分享 SPI 模式的短拍? 这将有助于我们了解可能发生的情况。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pehr、

    有任何有关这方面的新闻吗? 此主题已有一段时间没有提到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。 感谢您的注意。 我们在这里解决了这个问题。 ---- Pehr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pehr:

    感谢您的介绍。 您是否会考虑分享最终导致未来读者的根本原因?