This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ads1262

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758107/ads1262-ads1262

器件型号:ADS1262

ads1262适用于体重秤应用、适用于超过2、50、000次计数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kinnari、

    我怀疑您是指2、500、000次计数、准确度约为21.25位。 ADS1262数据表第28页的表2提供了不同采样率和滤波器模式的 ENOB 和(无噪声位)详细信息。 ADS1262可实现您所需的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kinnari、

    要在 Tom 的帖子中添加一些其他详细信息...

    您可以预期实现的噪声性能将取决于许多其他因素、包括运行 ADC 的数据速率以及输入信号的振幅。 ADS1262数据表中的 ENOB 表显示了相对于5V 信号的动态范围。 但是、在大多数秤重应用中、最大输入电压仅为10mV、因此相对于10mV 信号的无噪声计数将显著减小。

    计算特定输入信号的无噪声计数的最简单方法是将输入信号振幅除以 ADC 的输入参考噪声(使用峰峰值)。