This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:有关 IOUTFS 的问题

Guru**** 2667895 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740410/dac5652a-question-about-ioutfs

器件型号:DAC5652A

您好!

我们的客户使用 DAC5652A。

客户希望输出零临时值。 (IOUTFS=0)

他们正在考虑两种方法。

首先、它们使用外部基准并对 Vref 施加0V 电压。

第二,它们断开 RSET。

这些方法是否有效?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San
    我们已收到您的问题。 我们的 DAC 专家之一将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    是的、 断开 RSET 时应起作用。 客户 还可以尝试将 DAC 置于睡眠模式、并关闭发送到 DAC 的时钟信号、 还可以关闭进入 DAC 的数据。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj-San、您好!

    感谢你的答复。
    您认为使用外部 Vref 和输入0V 的方式是怎样的?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj-San、您好!

    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我认为向 Vref 输入施加0V 电压不是一个好选择。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢您的意见。

    谢谢、
    Naoki Aoyama