This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:如何使用 ADS8684来监控电池

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758104/ads8684-how-to-use-the-ads8684-to-monitor-battery-cell

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: BQ76925

你(们)好,先生

我想用4节串联电池监控电池、是否可以使用 ADS8684进行监控?

或者、您是否有任何解决方案来实现它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    如数据表中所述、ADS8684支持+/-2.56、+/-5.12和+/-10.24的双极电压范围以及5.12和10.24V 的单极电压范围。 根据您的电池电压、您当然可以使用 ADS8684来监控其电压。 但是、ADS8684只是一个 ADC -您的应用的最终目标是什么? 如果您希望监控充电或控制电池负载、我们的产品系列中还有其他更适合您应用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    如果我有 一个6节串联的电池、我是否可以使用 ADS8684来监控每节电池、而不关心 COM 模式电压?

    例如:CH1,监视第一个单元格,CH2监视第二个单元格,ch3监视 第三个单元格,同时监视单元格系列

    你是否有分享的精神?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否了解过 BQ76925等器件? 浏览网站:

    www.ti.com/.../overview.html