请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5404 尊敬的 TI:
我正在尝试确定连接 ADS5404的最低 FPGA 要求。 例如、我对 Xilinx 的低成本 Spartan-6系列感兴趣、但我不确定如何判断它是否能够与500MHz ADC 对接。 确定 ADS5404与特定 FPGA 之间兼容性的最佳方法是什么?
您有没有关于将 ADS5404与低成本 FPGA 连接的建议或参考设计?
谢谢、
Chris