This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4405的性能

Guru**** 2514075 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757846/afe4405-the-performance-of-the-afe4405

器件型号:AFE4405

根据数据表、接收器和发送器的性能均应约为100dBFS。 因此、当使用数据表中的设置时、我预计将测量20uV 范围内的电压噪声水平。 但是、我测量的噪声值要高得多。 我使用评估板和连接的 LED/光电二极管板。  即使我将 LED 电流设置为零、我也会得到大约1.64mV (RMS)的值。 为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们将此讨论脱机。

    此致、
    Prabin