This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:外部电阻器 RG 第一级的增益电阻器有所帮助!!

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757489/afe4300-external-resistor-rg-the-gain-resistor-of-the-first-stage-help

器件型号:AFE4300

您好!

我需要数据表中的帮助我需要在 AFE4300的第一级使用外部电阻器 RG 来获得增益吗? 我不确定可以在哪里放置 RG 电阻器? J37 (AUX1)或 J1或 J2…… ???? 或者,在哪里可以帮助我解决这个问题,我已经使 VLDO 在1.73V 电压下工作了,现在我需要知道可以将 RG Resitor 放在 AFE4300的哪个位置??

真诚的 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您是指 AFE4300 IC、则应在 INP_R 和 INM_R 引脚之间放置 RG。
    不过、如果您是指 AFE4300EVM、则与 VR1串联的 R71可实现 RG。 有关更多详细信息、请参阅 AFE4300EVM 用户指南的第38页。 以下是 EVM 用户指南以及 AFE4300数据表的链接。
    www.ti.com/.../sbau201a.pdf
    www.ti.com/.../afe4300.pdf

    此致、
    Prabin。