This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:使用 ADC128S102可实际实现的速度以及如何设置其时钟频率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757695/adc128s102-how-much-speed-can-be-achieved-practically-using-adc128s102-and-how-to-set-its-clock-frequency

器件型号:ADC128S102

您好!

我们将 ADC128D102用于快速多路复用数据采集系统、并希望转换来自64 x 64矩阵的模拟数据、 我的多路复用电路中的样本在 ADC 的所有8个通道上的采样率为每秒1兆个样本、我希望在1秒内使用 ADC 的所有8个通道读取这1兆个样本/秒的数据、并且可以根据该 ADC128的数据表读取该数据 每秒采样1兆个样本,但在读取数据时遇到问题,因为我无法使用 ADC 的全部8个通道每秒读取1兆个样本。

请给我一些建议、说明我如何能够在所有8个 ADC 通道上每秒读取来自系统的1兆个样本数据。

我在 ADC128S102上做了一些测试实验,所以我用 Raspberry PI 测试了该 ADC,我在单个通道上获取了1MSPS 样本的读数,大约花费 了17秒。 但根据数据表、ADC128能够每秒采样1MSPS 样本、即1MSPS 是 ADC128的采样速度、具有16MHz 的时钟频率、

那么、我的问题是1)如何在 ADC128的单通道上实现1Msps 的速度? 因为根据我的测试,我每秒只得到97646个样本,这比数据表中提到的少

                 2) 2)使用 ADC 的所有8个通道时、我们每通道可实现多快的速度?

    3) 3)如何将此 ADC 的时钟频率设置为其最大允许频率(在本例中为16MHz),以实现1MSPS?

    4) 4)如何提高和降低该 ADC 的采样率、如果我想将采样率降低到500kSPS、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 对于 Q1)、请查看 ADC128S102数据表的第7.4节、特别注意该节中的第二段。 对于 Q2、您仍然可以保持1MSPS 的吞吐量、但这将是125kSPS/通道。 对于 Q3、请参阅图1 -/CS 必须在初始时切换、但它可以通过连续时钟保持低电平、这在使用标准 SPI 类型接口时很难实现。 对于 Q4、更改 SCLK 速度- SCLK 驱动转换速率、因此8MHz 将为500kSPS (单通道- 62.5kSPS/通道、8通道)。