This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:12导联 ECG 以及呼吸

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757762/ads1298r-12-lead-ecg-along-with-the-respiration

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1296ADS1294R

您好!

我想采集12导联 ECG 以及呼吸、您能告诉我如何继续。

是否有任何其他方式捕获 ECG 和呼吸。

此致、

Ashok KR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    您将需要结合使用 ADS1296和 ADS1294R 来测量12导联 ECG 和呼吸。 这是因为至少需要8个通道来测量和导出12标准引线组合。 系统中的其中一个通道将专用于呼吸测量、因此总共需要9个通道。

    请观看此培训视频、了解详情:
    https://training.ti.com/how-measure-ecg-analogue-lead-derivation


    此致、