This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:当给定正弦波时、通道读数不正确

Guru**** 2381840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739641/ads8698-channels-reading-is-not-proper-when-given-sine-wave

器件型号:ADS8698

尊敬的先生/女士:

  我在应用中使用这个 ADC、当我提供了直接电源电压时、ADC 通道读出的是准确的值、但是当我尝试从信号发生器中提供正弦波时、我在绘制图表时没有得到精确的正弦波、那么问题出在哪呢? 请立即回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    欢迎访问 TI E2E 社区。   

    请分享 EVM GUI 的结果、以便我们可以看到您获得的结果。  正弦波输入幅值和频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有收到您的回复、因此我将关闭此主题。 如果您有更多信息、请回复。