This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:输入 SOA 和连接长度

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756673/ddc114-input-soa-and-connection-lenght

器件型号:DDC114


我必须测量30V 反相偏置二极管的电流。 范围低至一些 nA 、我必须了解几十 pA 的变化。

我想知道在采样或待机期间是否会出现问题。  

我 想知道您在使用屏蔽电缆测量设备方面的一些经验,而不是:长度、噪声、问题... 等等

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 DDC114器件。
    我将把您的问题提交给我们的小组
    很快就会回复您。
    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    您描述的是器件的典型应用。 只需确保电流流入器件、如图所示。 3的数据表。 然而、不确定您对第一个"问题"的回答是什么意思... 器件没有 STBY。 数据表中介绍了采样说明、器件的工作方式与指定性能相同。 您能更具体吗?

    第二、我们的大多数客户不使用电缆、而是将 DDC 和 PD 安装在同一 PCB 中。 然而、有些人确实将 PD 置于远离 DDC 的远程位置、因为 PD 附近可能存在破坏性辐射等特殊情况。 应用于其中一个的相同理论也适用于另一个、您可以看到、由于数据表第6页中的电容增加、噪声会增加。 除此之外、我不能想到任何其他影响、除了 EMC 相关的问题...

    此致、
    Eduardo