This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:使用内部基准来提供模拟信号

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757505/ads7828-use-internal-reference-to-provide-analog-signal

器件型号:ADS7828

尊敬的支持社区

我是否可以使用电压基准输出为测量分压器供电(请参阅随附的 sketch)。 我打算使用全部8个通道来实现相似的差分测量。 基本而言、该输出可以驱动多少电流?

谢谢你。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    ADS7828内部基准仅用于驱动内部 ADC。 基准输出阻抗指定为110欧姆。 5.5uA 的外部负载电流将导致基准电压变化600uV、从而导致1LSB 的增益误差。

    在上面的示例中、随着温度的变化、NTC 会因负载而导致基准电压的非线性变化。 为了获得最佳效果、我建议使用一个外部基准来驱动您的 NTC 电阻器网络、并使用它来驱动 ADS7828的 REF 引脚。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用