This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:适用于 ADS7956的 ADS7957EVM 模块?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7956, ADS7957EVM-PDK, ADS7957, ADS7953EVM-PDK, ADCPRO, ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752547/ads7956-ads7957evm-mod-for-ads7956

器件型号:ADS7956
主题中讨论的其他器件: ADS7957EVM-PDKADS7957ADS7953EVM-PDKADCPROADS7953

我有用于评估的 ADS7957EVM-PDK (和 MMB0)。  是否可以移除 IC ADS7957、插入 ADS7956并在 评估板中工作?

ADS7953EVM-PDK 是否会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这两个 EVM 的硬件是相同的。
    不同之处在于每个网页上都有可用的软件。
    ADS7957EVM_PDK 软件将为10位和16通道 while 提供必要的数字支持
    ADS7953EVM-PDK 软件将为12位和16通道提供必要的数字支持
    我建议使用 ADS7957EVM-PDK 软件和硬件感知

    请注意、软件将查找16个通道、而不是12个通道、在通过 GUI 工作时请记住这一点。 但是、由于它们都是10位器件、因此数据输出格式应该没有问题。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADS7956在 ADS7957EVM 中工作!

    我购买了 ADS7953EVM-PDK、刚刚插入并尝试运行 ADCPRO。  但我收到错误消息"EVM/HW 不兼容"。  ADCPro 将不会运行。

    "旧版" ADS7957EVM-PDK: MMB0 Rev D、ADS7957EVM Rev B

    "新"ADS7953EVM-PDK:MMB0修订版 E、ADS7953修订版 B

    我尝试了"旧的"MMB0 Rev D (来自"57")并插入了"53EVM 板。  仍然收到错误消息"EVM/HW 不兼容"。

      ADCPro 识别 ADS7953EVM 需要做些什么?

    2.是否可以将 ADS7956置于 ADS753EVM 上并工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、



    Cynthia 现在已经不在办公室了、所以我想我会用一些评论和尝试的东西进入办公室。

    只需确保您之前是否能够使用 ADCPro 运行 ADS7957EVM-PDK? 我只是想确保之前的内容都已正确下载。

    当您将电路板插入 USB 端口(而不运行 ADCPro)时、如何枚举该电路板? 它是否显示为未知设备? 您能否发布设备管理器窗口的图片? 此外、您运行的是哪个版本的 Windows?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS7957EVM-PDK 继续工作。 我正在运行 WinXP。 我使用的过程是将 MMB0连接到 EVM、将6V 电压应用到 MMB0、运行 ADCPro (如果尚未运行)、将 USB 连接到 PC (Win XP)。 然后在 ADCPro 窗口中、选择 EVM -> ADS7957EVM (唯一一个弹出的 EVM、尽管有"文件读取器"、"三路发生器"和"卸载 EVM"选项)。

    我注意到'53EVM"ADS7953EVM-PDK-SW-installer.exe"有一个不同的文件。 两者都可以在 ADCPro 中经皮显示为要加载的 EVM 吗?

    最终、我将尝试将另一个 ADS7956连接到另一个 EVM 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、


    拔下 EVM、如果您尚未运行 ADS7953EVM-PDK-SW-installer.exe、请继续操作。 我要注意的是、USBStyx 下行加载程序令人困惑、您希望避免再次运行、否则它将卸载。

    再次启动 ADCPro 后、ADS7953EVM 应该有另一个可选插件、您应该能够运行该插件。

    如果可以的话、请告诉我。 如果仍有问题、我还有一件事要尝试。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、
    两个 EVM 现在都出现在 ADCPro 中、谢谢!

    现在、ADS7956是否可以在 ADS7953EVM 中工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (ADS7953正常工作)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、


    我很高兴这两个插件都能正常工作。

    至于在 ADS7953EVM 中使用 ADS7956、我不知道它是否起作用。 在我看来、ADS7953是 ADS7956的超集、因此不会出现问题、但我不知道软件如何处理通道数和数据长度读数的不匹配问题。 ADCPro 可能可以读取具有 ADS7953的最后两个 LSB 的数据。 但是,我从未尝试过它。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    ADS7956在 ADS7953EVM 上工作。  正如您所说、我唯一要做的更改是将 ADS7953的可执行文件作为插件加载到 ADCPro。

    (ADS7956在 ADS7957EVM 上工作、ADS7957可执行文件加载到 ADCPro 中。)

    感谢您的帮助!

    Rick