This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF87:这个和 DAC38RFxx 系列中其它 DAC 的运行参数

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741021/dac38rf87-operating-parameters-of-this-and-the-other-dacs-in-dac38rfxx-family

器件型号:DAC38RF87

所有、

这个特定系列 DAC 的数据表中有一点混淆、所以我有几个与所有 DAC 相关的技术问题:

  • DAC 能够以指定的最大值运行 14位分辨率下的 GSPS (-87为6.2)? 或者、这些是每个参数的最大值、您只能实现一个或另一个参数? 该文档使它有一点不清楚、尤其是在-82和-89板文档中提到多模式时。  
  • 对于每个电路板中指定的内插因子、是实现最大 GSPS 的方法、还是实现最大 GSPS 之外的其他因素? 例如、对于-87 DAC、我能否选择一个内插因子为 x8且仍以6.2GSPS 采样率进行采样? 还是通过最高插值水平(在本例中为 x24)人工实现6.2GSPS?
  • 如何在电路板上调整内插因子?  
  • 最后、对于 EVM、如何连接/分离芯片? 我想他们不是焊接在上面、但很难通过 EVM 的图片来判断它们在哪里、以及它们交换的容易程度。   

如果这些问题稍有不明确、我会提前道歉。 如果需要、我很乐意尝试重述或更好地表达这些内容。  

谢谢!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    -是的、DAC 可以以最大速度和全分辨率运行。
    -您可以通过8倍插值实现最大速度。
    -您使用软件"DAC38RF8xEVM_GUI"来设定所需的模式和内插
    器件焊接到 EVM 上

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eben、  

    如果我们希望在其他兼容 DAC (例如-82 EVM 上的-85)列表中的某个 EVM 板上使用不同的 DAC IC、那么 TI 是否能够并愿意为我们将该芯片连接到板上? 如果是、这会以 EVM 板和不同的 DAC 芯片的价格还是以 EVM 的价格为代价?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    EVM 上的器件包含所有可用模式、可通过软件 GUI 配置为-85或-82器件。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebenezer、

    那么、为了澄清一点、EVM 使用连接的单个 DAC 芯片为每个 EVM 列出的所有支持芯片运行仿真?

    例如、由于 DAC38RF80-EVM 还支持-84和-90 DAC、它可用于-80、-84和-90的仿真、而无需使用其他芯片、因为另外两个具有相同或更少的通道以及更少或相等的内插选项?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    是的、具有所有可用模式的父器件安装在 EVM 上、可用于评估 DAC 系列中的所有器件型号。

    谢谢、
    埃本