This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735116/afe4300-afe4300

器件型号:AFE4300

你好

我购买了 AFE4300、因为它支持使用廉价的 Ebay 传感器测量重量的4个负载单元(4个) 有了3端电缆、黑色、白色和红色、我认为它是一个半桥、我不确定项目是否来自学校、我需要这么做、我没有太多时间、项目的想法是构建一个车身规模系统、所以所有这些都是如此 4个传感器中的 MUSST 为 AFE4300模块提供了一个电压的总和、并以二进制格式进行转换、然后使用微控制器 Cortex M3将结果显示出来、并将结果显示在 LCD 上、例如15 kg MUSST 显示在显示屏上 现在、我已经知道如何将所有重量传感器连接 到 AFE4300、我已经阅读了手册、但我仍然不知道教授如何准确地将所有导线放置在每个称重传感器的位置、每个称重传感器都有3根导线、还有2个电阻器 意味着4个负载单元的4*3=12根导线我真的需要您的帮助架构或我如何将所有4个传感器连接到 AFE4300模拟前端转换器 这里是传感器:  

请在 Ebay 中填写: 4件50千克体重传感器电阻应变半桥总重量。

您将找到我所说的传感器、我需要使用其中的4个传感器、还将所有4个传感器与 AFE4300模块连接起来。我在用户手册和互联网上没有发现任何内容、因此请帮助我、并等待我可以解释的回复 我的意思是什么、再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    以下网站可回答您的所有问题、

    www.banggood.com/4pcs-DIY-50KG-Body-Load-Cell-Weight-Strain-Sensor-Resistance-With-HX711-AD-Module-p-1326815.html

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您对 Arduino 的回复。我需要如何将称重传感器连接到德州仪器的 AFE4300模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    尽管适用于 Arduino、但与 AFE4300的连接保持不变。
    例如、您必须使用 VLDO 和 GND 信号、而不是激励信号。 来自电桥的差分信号进入 AFE4300的 INP/INM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助、但这仅适用于1个负载单元? 我如何连接4个负载单元,我的意思是每个单元有4个负载单元有3根导线如何将所有这些单元连接到 AFE4300? 您告诉我输入我需要使用 INP1/INM1当我在 GND 上接一根导线,在 VLDO 上接1根导线时,它们仍然只有1根导线,如何将其置于 INP/INM 中? 您是说 INP/INM 只有1个输入还是2个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅上述页面中的以下图片、了解如何使用4个加载单元。 在这里、每个负载单元都有3根导线。

    此致、

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我需要使用 VLD0作为加载单元的内部交换如何初始化 VLD0来使用它? AFE4300在哪里? 如何初始化它以及 AFE4300的位置? 我读了《曼努埃尔》,但我仍然不知道如何把它打开?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我需要使用 VLD0作为加载单元的内部交换如何初始化 VLD0来使用它? AFE4300在哪里? 如何初始化它以及 AFE4300的位置? 我读了《曼努埃尔》,但我仍然不知道如何把它打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当您启用 AFE4300的体重秤信号链时、VLDO 引脚上的电压为1.7。
    您可以查找 AFE4300的名为"VLDO"或引脚编号16的引脚来观察 VLDO。

    此致、
    Prabin