This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:起搏脉冲抑制和测试信号故障

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754903/ads1298r-pacing-pulse-inhibition-and-test-signal-problem

器件型号:ADS1298R

您好,

我使用 ADS1298R 进行 ECG 检测。 它工作正常、但在添加某些应用程序时遇到了一些问题。

这里主要有两个问题:

1\我知道 ADS1298R 可以使用软件或硬件检测起搏脉冲。 但我的问题是、在使用 ADS1298R 的同时、需要为心脏起搏器的人添加起搏脉冲抑制电路? 在这种情况下、内部 ADC 是否会饱和?如果我需要添加起搏脉冲抑制电路,如何?

2\我们将按照下图(数据表的第85页)设置内部测试信号。 如下过程所示、测试信号应为+-1mVref/2.4、但我们发现 ADS1298R 的输出数据为+4.3mV/-7.6mV (简单地说、我们设置测试信号使用寄存器并从 ADS1298R 获取数据、无外部输入或输出)。 我们的设置为:PGA_GAIN 为6、不 使用 TESTP_PACE_OUT1和 TESTN_PACE_OUT2 (Testp 连接到测试点、testn 未连接)。 您能帮您解释一下吗? 为什么该测试信号不是+-1mV? 以及为什么存在未知偏移?

希望您能重放、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    简单的答案是、任何大于 VREF/增益的差分输入电压都将使 ADC 饱和。 大多数起搏脉冲大约为100mV (如果我错了,请纠正我的错误)。 考虑到电极输入之间也可能存在几个100mV 的失调电压、起搏脉冲可能会使 ADC 饱和以实现更大的增益设置、但我不认为需要设计特殊的起搏脉冲消除电路。

    2.看起来您尝试附加的图像未正确开机自检。 是否可以尝试重新附加图像? 请记住、测试信号在 PGA 之前应用于通道输入。 测得的波形的振幅为 VREF/2400 x 增益+/- ADC 偏移电压。 您使用的是2.4V 或4V 基准电压吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rayan,

    感谢你的答复。

    这是否意味着如果它检测到起搏脉冲、我们可以更改增益设置以使其正常工作?

    2.附加了图像后、我不确定这次是否正确显示、但您可以在数据表的第85页中找到该图像。 它显示了 ADS1298R 的开始过程。 我们使用2.4V 作为基准。 在您的解释中、我们可以了解 VREF/2400x 增益的测试信号的振幅。 但测试信号不会在0电平波动,偏移是否是 ADC 偏移电压? 每个芯片的该失调电压是否稳定?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如果通道从起搏脉冲饱和、则可以调整通道的增益。
    2. 是的、方波测试信号将以输出端的 ADC 偏移电压为中心。 每个通道的失调电压指定为典型值+/- 500uV。 数据表中没有最小值/最大值限制、因此该规格未在最终测试中进行测试。 您始终可以使用内部 OFFSETCAL 例程校准每个通道的偏移电压。

    此致、