This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:如何将 ADS122C04EVM 与其他微控制器连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ADS122C04, ADS122C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756992/ads122c04evm-how-to-interface-ads122c04evm-with-other-microcontrollers

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、 ADS122C04、

您好、Wade 在这里。

我知道该评估板 利用 TM4C1294NCPDT 处理器通过 I2C 与 ADC 进行通信、并通过 USB 接口与 PC 进行通信。

我的目的是将 ADS122C04连接到 STM32F4微控制器。 如何接管 ADC 与 TM4C1294NCPDT 处理器之间的通信、以便 ADC 能够与 STM32F4 微控制器进行通信?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS122C04EVM 可由外部微控制器通过短接 JP1...

    组装 JP1后、您现在可以将 USB 电缆插入 ADS122C04EVM、以便为 EVM 供电。 U6和 U7电平转换器将为三态、允许您连接到 J3接头上的 ADC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Christopher Hall、感谢您的回答。

    但我不明白 U6-7电平转换器在此评估板中的作用是什么?

    此外、JP1有两个 DIG 和 EN 孔。 短接 JP1意味着连接这两个孔?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ooi、

    此 EVM 不需要电平转换器;但是、禁用电平转换器后、可以连接到外部微控制器。

    是的、我建议在 JP1的两个孔(JP1-1和 JP1-2)之间焊接跳线。 这将保持 Tiva MCU 处于复位状态并确保电平转换器被禁用。