请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS1206M-EVM 主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、 THS1206
工具/软件:Code Composer Studio
当 D0-D11分别分配给 GPIO2-GPIO13、CS1 /CS0 /WR /RD 分别连接到 GPIO68 70 72 74时、THS1206M-EVM 连接到 TMS320F28335,。 GPIO0设置为在上升沿获取 DATA_AVL 信号和触发器中断。GPIO1设置为控制 CONK_CLK/CONVST。 我们采用内部基准 REFP REFM。 这是基本连接模式。
为了配置 CS1 /CS0 /WR /RD、我们依次向 D0-D11写入0x401、0x400、0x08、0x430。 Conv_CLK 信号为10us 50% PWM。 但是、我们无法获取 DATA_AVL 信号。 因此、我们将对其进行测试。 ,、当 RBACK=1 μ s 时、我们两次读取循环、得到0x080x430、这意味着写入和读取选项可能成功。 接下来、我们将.TEST1、TEST0设置为 01 10 11以进入'Test mode',、但我们读取的值为零、没有变化。 因此、什么是错误的? 为什么我们无法获取 DATA_AVL 信号或进入"测试模式"?