This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/THS1206M-EVM:从'RBACK#39读取配置;正确、但设置为'测试模式和#39时不能读取任何内容;

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, THS1206M-EVM, THS1206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756060/ccs-ths1206m-evm-configuration-read-from-rback-is-right-but-nothing-can-be-read-when-it-is-set-to-test-mode

器件型号:THS1206M-EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335THS1206

工具/软件:Code Composer Studio

当 D0-D11分别分配给 GPIO2-GPIO13、CS1 /CS0 /WR /RD 分别连接到 GPIO68 70 72 74时、THS1206M-EVM 连接到 TMS320F28335,。 GPIO0设置为在上升沿获取 DATA_AVL 信号和触发器中断。GPIO1设置为控制 CONK_CLK/CONVST。 我们采用内部基准 REFP REFM。 这是基本连接模式。
为了配置 CS1 /CS0 /WR /RD、我们依次向 D0-D11写入0x401、0x400、0x08、0x430。 Conv_CLK 信号为10us 50% PWM。 但是、我们无法获取 DATA_AVL 信号。 因此、我们将对其进行测试。 ,、当 RBACK=1 μ s 时、我们两次读取循环、得到0x080x430、这意味着写入和读取选项可能成功。 接下来、我们将.TEST1、TEST0设置为 01 10 11以进入'Test mode',、但我们读取的值为零、没有变化。 因此、什么是错误的? 为什么我们无法获取 DATA_AVL 信号或进入"测试模式"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    您能否发布与 THS1206通信接口的逻辑分析仪屏幕截图? 在尝试读取任何转换结果之前、您需要确保考虑 THS1206中的流水线延迟。 如果您在满足触发电平之前读取、则不会获得 DATA_AV 输出信号。 DATA_AV 输出只有在满足 FIFO 触发电平后才会变为有效(请参阅图25至28)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendrick:

    此处附上四个图。 图1,图2和图3用于验证"读取"操作写入圆时的"写入"和"读取"操作。 信号1、2、3、4分别表示/CS0 CS1 /WR /RD。 图中提供了详细信息。 在图4中、'read'操作被写入在数据 AV 的上升沿发生的中断中。  信号1、2、3、4分别代表 图4中的 CONV-CLK 数据-AV /WR /RD。

    此致

    图1.

    图2.

    图 3.

    图 4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    在图4中、您将 CONV-CLK 继续多长时间? 此外、在您的情况下、最好将 DATA_AV 类型设置为"0"、以便它是一个静态信号。