This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:输出缓冲器的增益带宽积

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757011/dac9881-gain-bandwidth-product-of-the-output-buffer

器件型号:DAC9881
主题中讨论的其他器件: INA819

大家好、

我的客户正在查看 DAC9881以驱动 INA819的 REF 引脚。

他们想知道片上输出缓冲器是否能够驱动这个引脚。

为此、它们请求 输出缓冲器的增益带宽积。

请您分享此值吗?

此外、您是否对他们的用例有任何建议?

感谢您的支持。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    POL、

    您是否了解有关如何使用 INA819的详细信息? 输入信号等是什么?

    请注意、随着美国即将到来的假日季以及全球时间银行年末、可能会延迟对此主题的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请在下面找到 INA819的配置:
    -INA819电源:+/-15V
    -增益= 80
    -共模电压输入:5V
    -输入信号:+/- 32mV,频率高达500kHz
    -输出电压 DAC9881 = 1.5V 和3.5V

    感谢你的帮助。

    POL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    POL、

    我不认为这会是个问题、但我们可以仔细检查设计资源。 不过,在假期中,回复可能会再次延迟,特别是因为我们投入了更多资源来关闭回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    DAC9881内部缓冲器的 GBW 乘积典型值为5.5MHz。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师