This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:寻求 DAC38RF89配置的帮助。

Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754654/dac38rf89-ask-for-help-of-dac38rf89-configuration

器件型号:DAC38RF89

尊敬的:

  您好、,我上次得到它、但现在我得到了一个新项目、它也使用 DAC38RF89 、并且 LMFS = 41380 (12位输入分辨率、实数输入)、串行器/解串器速率= 9G、DAC_CLK = 2.4G 直接从 DAC_clk 引脚派生。

  您能给我一个.cfg 文件吗?

  非常感谢。

  祝你一切顺利。

               郭轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Xuan:

    我将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

      感谢您的回答。

      今天,我才有了这个想法,我想我有办法来解决这个问题。

      现在、我有一个新主意、我希望 DAC38RF89在 LMFS=82380时工作、

      因此,我可以将8个通道的复基带数据放入 DAC,并获得3333的 MSPS。

      您能给我 一个.cfg 文件吗?

      祝你一切顺利

       Xuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Xuan:

    请从以下位置下载 DAC GUI: www.ti.com/.../slac722
    如果您没有 EVM、则可以在仿真模式下运行 GUI 并将寄存器配置转储到文件中。 有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南第3节: www.ti.com/.../slau671a.pdf

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eben:

     非常感谢。

     但是、如果我想使用 LMFSHd=82380的宽双频模式、DAC GUI 没有通过"Quick Start"选项卡提供此模式。dac38rf8可以支持 LMFSHd=82380的模式吗?

     祝你一切顺利。

    Xuan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    在"Quickstart"选项卡上、确保选择 DAC38RF89、如下所示

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eben:

     我看到了您的最后一个答案、但我不知道如何为 LMFS=8238选择 DAC 模式。

      

      谢谢。

       Xuan

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    请参阅下面的屏幕截图、了解如何将 DAC 设置为 LMF=823模式。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Eben

      非常感谢。

      祝你一切顺利。

      Xuan