This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:有关 DAC38RF93调试的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738496/dac38rf93-the-question-about-dac38rf93-debug

器件型号:DAC38RF93

大家好、我现在正在使用我的设计调试 DAC38RF93、但我遇到了一个问题。

我可以测试 DAC 输出"同步"信号始终为高电平、但我认为 DAC 的寄存器是不正确的。  DACA 使用通道 0至3、DACB 使用通道4至6。

Page1、0x64=0x0702 0X65=0x0702 0X66=0x0702 0X67=0x0702 0X51=0X001F

Page2、0X68=0x0702 0X69=0x0702 0X6A=0x0702 0X6B=0x0702 0X6B=0x0702 0X51=0X001F  

PAGE0:0x04=0x0000、0x05=0x0000

您能给我一些建议来进行进一步的调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用常量数据和 NCO 从 DAC 输出音调? 这将有助于确认 DAC 正在工作。 您是否正在使用 TI DAC EVM?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我使用自己设计的 PCB、而不是 TI  DAC EVM。 我设置页1/2 0x2F=0x0001 0x30=0x3fff,NCO, 我可以得到正确的 DAC 输出。 但输出功率大约为-40dBm、 这是对的?您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您使用的是自己的电路板、串行器/解串器多路复用器的配置可能不同。 我需要查看您的电路板原理图以确定正确的设置。 向我发送一封包含您的电子邮件的邮件、我将离线与您联系。

    此外、您是否遵循了数据表图167中建议的启动过程?

    关于低输出功率、请检查 DAC 输出端的共模电压是否设置为1.8V

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 共模尚未设置为1.8V。 我如何?给您发送电子邮件、或者我如何直接回复 TI E2E 电子邮件。
    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    huaidonggood@sina.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,我的设计和图167的不同之处在于,SYSREF 的信号在 DAC 配置之前始终存在,是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,我的设计和图167的不同之处在于,SYSREF 的信号在 DAC 配置之前始终存在,是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我将 RX0-3连接到 FPGA GTH 组215 TX0-3、并 将 RX4-7连接到 FPGA (XC7VX690T-FFG1158) GTH 组216 TX0-3、DA 的相关寄存器如下所示:

    Page1:0X4A=0X0F03、0X5F=0X0123 0x60=0X4567

    Page2:0X4A=0XF003、0X5F=0X4567 0x60=0X0123

    有问题吗?

    谢谢! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此串行器/解串器交叉开关设置不应有任何问题。

    谢谢、
    埃本