This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M05:为什么数据表显示它的分辨率为#39;s 16位?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209, ADS1208, ADS1205, ADS1204, ADS1203, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757309/amc1305m05-why-the-datasheet-says-it-s-16bit-resolution

器件型号:AMC1305M05
主题中讨论的其他器件:ADS1204ADS1208ADS1209ADS1205StrikeADS1203ADS1202ADS1201

据我所知、分辨率位可以通过适当的滤波器实现更高的分辨率、对吧? 它可以达到的最高分辨率限制是多少?

我们是否有可与 F28004x 搭配使用的非隔离式 Δ-Σ 调制器? 我的客户希望使用它来测量4.2V 电池的输入电流、因此共模输入电压范围应高于4.2V。 它们不需要隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、通过额外的过采样、您可以获得更高的分辨率-但这是以速度为代价的、更多的采样意味着更低的吞吐量、因此您必须保持平衡。 对于非隔离式调制器、有 ADS1201、ADS1202、ADS1203、ADS1204、ADS1205、 ADS1208、ADS1209...