This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:500kHz 时 AFE4300的测试电阻

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755424/afe4300-the-test-resistance-of-the-afe4300-at-500khz

器件型号:AFE4300

尊敬的 TI 专家,

请问、在500kHz 时、AFE4300的测试电阻是否有数据?

这是一个多频体脂肪测试案例,客户认为500kHz 时更好。

这里是测试数据。 在500kHz 时、线性特性似乎不存在。

正在查找您的回复。
非常感谢您的善意帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我无法正确解释数据、因为数据标题不是英文。
    但是、我看到、当实际阻抗超过200欧姆时、阻抗估算中的误差会更小。 这是预期的、因为用于校准的 RF1为200欧姆、任何大于此值的值都将具有更小的误差。 因此、为了获得更好的结果、我们建议选择校准阻抗、这样就涵盖了要测量的实际阻抗范围。 例如、如果要测量的预期阻抗可能在100欧姆至900欧姆之间变化、则校准阻抗应为50欧姆和1000欧姆。

    此致、
    Prabin