This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:afe4400干扰

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756760/afe4400-afe4400-interference

器件型号:AFE4400

下面是从 AFE4400以100Hz 频率获取的红色 IR LED 原始数据图。 我无法理解 红色和红外 LED 在固定间隔内的振幅增加、因为附近没有干扰源。

e2e.ti.com/.../afe4400_5F00_dump.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    这看起来像是从交流电源接收噪声。
    请确保您没有与电路板进行电气接触、并且系统中没有环境光进入。
    验证这一点的一种方法是让电路板在黑暗的房间或黑盒中、然后重复实验。 您还可以使用反射表面来获得与直流电平相同的电平。

    此致、
    Prabin