This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:CB

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756414/ddc264evm-cb

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

大家好、  

我需要你的帮助。 我的项目涉及从64像素采样数据。 问题是我制造了自己的光电探测器阵列、因此我对如何将探测器连接到 DDC264EVM 板感到非常困惑。 我的当前猜测是、我需要设计一个 PCB (具有64像素)、并将连接器连接 到 DDC264EVM 主板。 但是、我不确定连接器的引脚定义、例如哪个引脚连接到 DDC264芯片的通道。 有关引脚布局的任何详细信息都将大有帮助。  

此外、主板上的"高密度插座"的名称或型号是什么(带白色外壳)? 需要这些信息来设计我的 PCB。  

如果您有任何其他想法、请告诉我。 有数百万个问题、不从哪里开始。   

祝你一切顺利!

XIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 XIN:
    感谢您使用 DDC264EVM。
    我们将研究您的问题、并将很快答复您。
    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

    你过得怎么样?

    感谢您使用 DDC264EVM。

    假设您正在尝试从 DDC264EVM 看到

    输入信号引脚连接器、

    并查看该连接器的哪个引脚与 DDC264器件的哪个引脚相连。

    对吧?

    以下是《DDC264用户指南》中的所有详细信息

    其中还包括 EVM 的原理图。

    这是随附的文件。

    请查看本用户指南中的所有详细信息。

    e2e.ti.com/.../DDC264EVM_5F00_Users_5F00_Guide_5F00_sbau186.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 XIN:

    此连接器名称是:
    FCI
    84500-002LF

    FCI
    84501-101LF

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  

    感谢您的快速回复! 这正是我需要的。 现在、我认为我可以设计一个 PCB 板来连接 DAQ。  

    我想在开始之前确认光电二极管的连接。 在"DDC264 3和4以及支持电路"的原理图(第47页、第4页、共5页、第4页)中、我的光电二极管的一侧应通过 FCI 连接器连接到 DDC264的输入端、例如引脚 J16 (连接到 U301的 INT1)。 光电二极管的接地侧如何? 如果光电二极管的接地端连接到 J14E 上的其中一个 ADNG (Sheet4、J10、20、B8-10、21-23的左侧、 C8-23)? 如果是、所有接地引脚都是相同的?  

    由于我只有64个光电二极管、我可以将所有二极管连接到 DDC264的其中一个、比如 U101、对吧? 四个 DDC264模块可以单独使用吗?   

    祝你一切顺利!

    XIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 XIN:
    你过得怎么样?
    将您的光电探测器板(16像素)连接到 DDC264EVM 后、
    因此、只会使用一个芯片(在 DDC264EVM 上)。
    因为您的电路板仅使用16个输入信号。
    首先、请查看 DDC264EVM 的原理图。
    在这种情况下、使用 U101 (J14A 时)优于 U301、
    因为当您运行 GUI (请在工作台上测试它)时、
    GUI 将在屏幕上显示所有4个 DDC264器件。
    那么、在您的案例中、
    您会在左侧看到光电探测器图片(屏幕的1/4)
    另外3/4的屏幕可能会有噪声、浮动或无任何内容。
    此外、请查看 J14E、它们对您的使用非常重要或方便。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    明白了! 谢谢。 我会运行 GUI 并查看接口。
    这是拼写错误吗? 我会使用64像素、而不是16像素。 无论如何、我想没关系。 我可以将所有64像素连接到 U101。

    祝你一切顺利!
    XIN