This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000RF:器件 ADC12D1000RFIUT/NOPB 需要美国再出口许可证?

Guru**** 2945510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756897/adc12d1000rf-device-adc12d1000rfiut-nopb-need-us-re-export-license-required

器件型号:ADC12D1000RF

MPN:ADC12D1000RFIUT/NOPB ECCN 为3A001.a.5.a.3、

我需要在器件上获得制造商/供应商书面/电子邮件确认(如果是)

1) 1)"设计或修改"用于军事用途、

2)密封和

3) 3)额定工作温度范围为-54摄氏度至+125摄氏度

 

现在、客户将开发和制造工业测试仪、电源。

产品使用- Narin 是使用此部件进行接地噪声监控模块开发的最终用户。
2.产品功能-高速模数转换器、用于从地面检测和监控 Arch 噪声(脉冲)。
3.产品应用-安装在地下埋入的大功率传输电缆上,并定期检查接头表面的脉冲噪声(拱形噪声)。 还存储和分析/管理至少三个月的数据。 脉冲噪声会立即传达给用户、电源会关闭、直到采取适当的措施。 这是一款用于大功率传输线路的监控器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan
    ADC12D1000RFIUT/NOPB 不是为军事用途设计或修改的。
    它不采用密封封装、是一种热增强型塑料球栅阵列。 湿敏等级可在以下位置找到: www.ti.com/.../pinout-quality
    它的额定工作环境温度范围仅为-40°C 至+85°C。
    此致、
    Jim B