This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC11XEVM-PDK 的下载链接已关闭

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC11XEVM-PDK, DDC114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753391/ddc114-download-link-for-ddc11xevm-pdk-is-down

器件型号:DDC114
主题中讨论的其他器件:DDC11XEVM-PDK

大家好、

客户发现我们 的 DDC11XEVM-PDK Plugin 下载链接已关闭。  是否有人可以帮助您提供良好的链接? 谢谢

此外、如果此 EVM 需要另一个软件才能正常工作、敬请告知链接、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    感谢您帮助客户使用 DDC114。
    我们将研究此问题并尽快答复您。

    非常感谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您帮助 DDC114客户。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于讨论已离线、我将关闭该帖子。