This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:BUSY/INT 结构

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741451/ads8555-busy-int-structure

器件型号:ADS8555

您好!

ADS8555的 BUSY/INT 端子的结构

BUSY/INT (18)端子是否为开漏型引脚?
※我是否需要上拉电阻器?

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您无需为 BUSY/INT 引脚添加一个上拉电阻器。

    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cynthia San

    ADS8555数据表(SBAS531D)第29页请参阅图35中的时序。

    目前、我们正在测试 ADS8555、但 BUSY 不会成为 H 电平。
    (我们保持 L 级)

    通常、我们将在 Haware 模式下使用该器件、
    打开电源后、立即将 Auto-NAP 设置为软件模式、然后在 Haware 模式下执行数据转换。

    我有疑问、
    在图35的时序中、从" H→L"复位复位后、BUSY 立即从" L→H→L"更改为" L "。

    1、复位释放后、BUSY 是否变为高电平?
    2.在转换操作过程中,忙是 H 吗?
    3.此转换数据是否有效?
    4、这个时间没有 SCLK。 复位后的操作是否立即与 SCLK 同步?
      还是与内置 CLK 同步?

    我正在设计软件、但我很难获得更少的信息。
    您是否有任何应用手册可为您提供帮助?
    是否还提供?

    最好的平地机
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BUSY 信号指示转换周期的转换阶段何时正在进行。 它由 CONVST 信号的任何上升沿触发、并保持高电平、直到所有通道数据锁存在输出寄存器中。 如果您没有看到忙信号、这表示您实际上没有完成任何转换。 这很可能与计时问题有关、计时是一个常见问题。

    在数据表中、图35并不是试图专注于计时;它显示了根据所使用的接口对控制寄存器进行编程的事件序列。 不过、这些计时都基于图1至3、图1可根据使用的接口进行分解并提供特定的读取和写入时序。

    我建议对寄存器进行写入、然后读回这些寄存器以确认寄存器已正确编程。 一旦工作正常、您可以使用 AutoNAP 模式专注于转换。 建议使用已知的直流值、并将预期输出与测得的输出进行比较。 在数字通信线路上使用带有探针的示波器将有助于进一步调试、从而在您开发的软件之外提供所发生情况的可视化表示。

    在 auto_nap 模式下、完成转换的时间更长、因此会降低器件的最大吞吐量。 在这个模式下、一个完整的转换需要24.5个时钟周期。 在创建与器件通信的固件时、您是否考虑了这一点?

     该器件可使用外部转换时钟或内部生成的时钟、默认为内部生成的时钟。 当器件复位时、所有模式都将恢复为默认模式、这意味着内部生成的时钟。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cynthia San

    串行数据写入/读取操作

    我确认了忙碌的工作、我很满意。
    请让我再提一个问题。

    当设置值被写入 CR 时、
    在 DB13/SDI (2引脚)中输入要写入 CR 的设定值、并将串行时钟输入到 DB6/SCLK (11引脚)。

    要检查是否正确写入了 CR 的设定值、请回读。

    Q1:当串行时钟输入到 DB6/SCLK (11引脚)时、哪个端子输出串行数据?
    Q2:它是否输出到 DB8/SDO_A (7引脚)?
    Q3:读取 CR 串行数据时、请告诉我操作方法。

    我知道它们都在软模式下运行。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴现在工作正常。

    如果在软件模式下使用器件、则通过串行接口进行通信:

    SDI、PIN2将作为数据输入、SDOA、PIN7将作为输出、您可以在这里读取

    请确保引脚17、DB0/SELA 为高电平、这将启用引脚7-SDOA 作为数据输出线路。 要读取寄存器内容、 请查看 数据表第30页的 bit:C17 READ_EN 下。 您将需要将此设置为高电平、然后重新定位器内容将可用

    您还可以选择激活其他输出引脚以读取转换结果。 这有助于提高吞吐量、因为现在、如果主机可以支持、您可以同时从不同通道读取转换结果。

    例如、如果您希望同时使用 SDOA 和 SDOB 来读取转换结果。 然后、引脚16、DB1/SELB 可被拉高。 现在可以在该引脚上读取通道 B 的数据。 通道 A 的数据将从 SDOA 读取

    此致

    Cynthia