This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:与 STM32F4微控制器的 AMC1204接口

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756987/amc1204-amc1204-interface-with-stm32f4-microcontroller

器件型号:AMC1204
主题中讨论的其他器件:AMC1210

请建议如何将芯片与 STM32F4控制器集成。 是否需要在特殊的书目中将其附在主代码上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    AMC1204是一款隔离式调制器、这意味着它将产生与施加到器件高侧的输入信号成比例的1和0位流。 该位流通常馈送到数字滤波器、以便对1和0进行平均值计算、抽取并转换为对应于电压电平的代码。 由于 STM32F4不是德州仪器产品、我无法提供支持、也不知道它是否具有数字滤波器输入。 如果没有、您可能需要查看可与 STM32F4连接的独立数字滤波器产品、例如 AMC1210。