This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638-EP:需要封装热性能信息/说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5638-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755582/tlv5638-ep-package-thermal-information-clarification-desired

器件型号:TLV5638-EP

在您对问题"需要结至外壳(Theta JC)- TLV5638-EP (V62/03628-02XE)"的回答中、您给出了低 K 和高 K 板的 Theta-jc 和 PSI-JT 列表。

但是、您为其中的每种情况提供了多个不同的值。  您能解释一下它们的含义、和/或重新回答问题吗?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您引用的帖子是2013年4月发布的。 我没有尝试了解当时传达的内容、而是请求了一个新的热模型、该模型包含为此器件生成的所有参数。 信息提供后、我将向您转发。 请注意、此类信息的典型循环时间为2周(无节假日)、因此信息可能会有所延迟。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TLV5638MDREP 的热模型参数:

    RθJA μ A      结至环境热阻高 K:  109.0 C/W

    RθJC Ω(顶部) 结至外壳(顶部)热阻:         52.5 C/W

    RθJB μ A      结至电路板热阻:            51.7 C/W

    ψJT μ A       结至顶部特征参数:        9.1 C/W

    ψJB μ A       结至电路板特征参数:      51.2 C/W

    RθJC (bot)结至外壳(底部)热阻:         不适用

    谢谢、

    Christian