This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:有关 DAC121C085输出电压的问题

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085, DAC8551, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756228/dac121c085-question-about-dac121c085-vout

器件型号:DAC121C085
主题中讨论的其他器件: DAC8551XTR116

您好!

我尝试将 DAC121C085与 xtr116搭配使用、以实现4-20mA 输出。 我看到 DAC8551的设计采用 xtr116、DAC8551的 RC 电路连接到 XTR116的 Vref。 DAC8551只需要这种接口吗?每个 DAC 的数据质量需要一个正数模转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C1和 R2形成一个滤波器、以减少基准输出上的任何高频噪声。 这些组件不是运行所必需的、但对于使用 XTR 基准电压的任何其他器件来说、它们可能是一个加分项。 由于基准电压是恒定的、因此它肯定不会产生负面影响。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1、R3、R4、R5的安全程度如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R1和 R3根据基准(4mA)设置零标度电流。 R4和 R5根据 DAC 输出电压设置范围(16mA)。 参考设计指南的第2.1节对此进行了说明。 图2中的 R5对应于原理图中的(R1+R3)、图2中的 R2对应于原理图中的(R4+R5)。

    谢谢、
    Garrett