This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:CAN't 查找适用于 Δ-Σ ADC 评估软件的器件封装

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756732/ads131a04evm-can-t-find-device-package-for-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

大家好、

我购买了 ADS131A04EVM、以确定我们是否要继续使用该 ADC。 但是、我似乎无法找到要使用评估板而需要安装的器件包。 在"ADS131A04评估模块用户指南"中、列出了 EVM 页面上可供下载的器件封装。 但是、它似乎没有在此处列出。 DS 评估软件也是如此、但我在单独的页面上找到了它。

是否有人可以向我展示此设备包下载的位置?

感谢你能抽出时间。

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    下载内容可在 EVM 的登录页面中找到:  

    如果您转至 Order Now (立即订购)部分、下载内容将显示为可订购:

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。 遗憾的是、当我在 EVM 页面上时、这不是我在"立即订购"部分中看到的内容。 相反、我看到:

    我尝试在禁用了我的广告拦截器的情况下查看此内容、我在 Chrome、Firefox 和 Edge 中尝试过此操作、我在同事的计算机上尝试过它、我甚至在我们的一台远程服务器上尝试过它、他们都向我提供了此操作。 本节中没有任何内容可供我选择、这就是为什么我必须转到另一个页面来下载 DS 评估软件的原因。

    是否可能存在某种无法加载更多页面的错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、


    我可以在我的计算机浏览器上看到它、但我是内部人员。 但是、我甚至可以在手机上看到未连接到内部网络的链接。

    您可以尝试以下链接吗? 它应该会让您进入一个网站、该网站将为您提供一个表单以供您填写以申请软件。 即使使用软件、也有一个小问题单、用于确保下载符合政府出口批准。

    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

    请告诉我链接是否正常。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、


    您是否能够使链接正常工作? 我现在要关闭帖子、但如果它没有发布回来。

    在我看来,“立即订购”部分是根据 Java 脚本填充的。 如果您的计算机上没有安装 Java,则可能看不到该链接。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Joseph、

    我昨天能够使用该链接访问下载页面。 但是,出于某种原因,下载将失败,给我一条关于特洛伊木马病毒(我不相信有病毒)的密码错误消息。 这是我尝试下载评估软件时所得到的图像;它与我尝试下载器件软件包时所得到的图像相同:

    但是、就在现在、我能够完成下载并安装器件封装软件、看起来我使用评估软件连接到了 EVM。

    对于网页和"立即订购"部分、我启用了 JavaScript。 如果这与 Java 真正相关,我的计算机上也安装了 Java 版本1.8.0_191。

    非常感谢您的帮助!

    -Tom