主题中讨论的其他器件: ADS1262
您好!
我们正在研究 ADS1263 ADC、根据数据表、该 ADC 的最大采样率为38400SPS。
因此、从技术上讲、我们应获得每个周期的样本数=采样率/输入频率。
例如、对于10Hz 输入正弦信号、设置38400SPS 后的采样率、我们应该得到3840个样本。
但在这种情况下、我们将获得510个样本。
再次查看数据表后、我们发现 Sinc5滤波器在38400采样率下的转换延迟(页码63、表17)。 ADC1转换延迟)。
我们还发现、新数据仅根据此延迟(即、之后)可用
38400 SPS 时为0.207ms。
如果您对此进行澄清、如果提及采样率为38400、我们应根据该数据获取输出样本。
Sinc5延迟在获取数字化数据方面发挥着什么作用?