This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B49:AVCC/AGND 和 DRVDD/DRGND

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS61B49, ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752002/ads61b49-avcc-agnd-and-drvdd-drgnd

器件型号:ADS61B49
主题中讨论的其他器件: ADS6125EVMADS6125

尊敬的技术支持团队:

 我对 ADS61B49有三个问题。 请参见附加文件。

e2e.ti.com/.../8132.ADS61B49_5F00_AVDD_5F00_DRVDD.pptx

 Q1)

您能否显示每个引脚的 AVDD/AGND 和 DRVDD/DGND 区域?

如果我有问题、您能解决吗?

 

请参阅下面的 ADS6125EVM PCB 和原理图。

www.ti.com/.../ads6125evm

www.ti.com/.../slar115

 

Q2)

ADS61B49的 SEN 引脚是否应连接 AGND (模拟接地)?

我发现 ADS61B49和 ADS6125之间的接地略有差异。

ADS61B49的 SEN 引脚与 AVDD (模拟电源)搭配使用

ADS6125EVM 之一与 DRVDD (数字电源)搭配使用

 

问题3)

ADS61xxEVM 在 AGND 和 DRGND 之间具有单点接地。

ADS61B49是否应在 AGND 和 DRGND 之间设置单点接地?

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢你的答复。

    我期待您的回答。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    您目前是否有任何更新?
    感谢您的合作。

    此致、

    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    Q2)将 SEN 连接到数字接地。 这是为 SPI 接口启用的
    Q3)是的、在 ADS61xx EVM 上以及在 ADS61B49EVM 上使用相同的单点接地连接

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1)我期待您 的回复。

    >Q2)将 SEN 连接到数字接地。 这是为 SPI 接口启用的

    ⇒ADS61B49的数据表显示 SEN 具有到 AVDD (模拟电源)的内部上拉电阻。

      是否可以将上拉电阻(AVDD)连接到 DRGND (数字接地)

    >Q3)是的,在 ADS61xx EVM 上以及在 ADS61B49EVM 上使用相同的单点接地连接

    ⇒我理解。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    问题1)您能否详细说明这一点、因为我不确定这里需要什么。 我认为 PCB 布局文件应该具有您所需的一切。
    Q2)将 AVDD 连接到 AGND 而不是 DGND。 SEN 上的上拉电阻较弱、因此不会影响 AGND

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    Q1)

    好的、简单的问题、我想知道引脚应该连接哪个区域 的 AGND 或 DRGND。

    我附加了我对您对 EVM Q2和 PCB 的回答的理解。 所以我认为它是正确的、对吧?

    e2e.ti.com/.../Q1_5F00_ADS61B49_5F00_AVDD_5F00_DRVDD.pptx

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    这应该起作用。 您认为 SEN 应该被视为 AGND 域的一部分、因为它在内部连接到 AVDD

    谢谢、
    埃本