This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:使用 AFE5809的 TIDA-00419声纳设计。

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, TIDA-00419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756219/afe5809-tida-00419-sonar-design-using-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: TIDA-00419

大家好、

我们正在项目中使用 AFE5809、并将 TIDA-00419声纳设计作为项目的参考。

在参考设计中、它们使用模拟控制电压来控制衰减功能、因此它们使用了 VCNTRLP 和 VCNTRLM 引脚。  

如果我们想以数字方式控制衰减功能、那么对 VCNTRLP 和 VCNTRLM 引脚需要特别小心?

谢谢你。

此致、

阿玛尔纳斯 G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amarnath、
    感谢您使用 AFE5809器件。
    我们将研究您的主题、并将很快回复您。
    谢谢!
    祝你度过美好的一天!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amarnath、

    看起来 VCNTRLP 和 VCNTRLM 由外部引脚控制。
    因此它们是实时控制引脚。
    或者、您也可以使用 TGC 模式来执行数字控制。
    请查看 AFE5809数据表第33-35页。
    使用寄存器59[6:4]。

    谢谢、此致、