This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:内部电压基准的线路调节

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756477/ads1262-line-regulation-of-the-internal-voltage-reference

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: REF5025

您好!

我们的客户对内部电压基准有疑问。

VAVDD 为4.75V 至5.25V 时、基准的线路调节情况如何?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    遗憾的是、我没有任何数据显示 ADS1262的内部基准电压线路调节。 然而、作为带隙基准、我希望它表现出与 REF5025相似的性能、REF5025的典型线路调节为0.1ppm/V

    当电压基准的典型温度漂移为2-4 ppm/°C 时、与其他误差源相比、我不会过于担心线路调节。

    我希望这会有所帮助!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。
    我指的是0.1ppm/V (典型值)的线路调节。

    谢谢、
    Naoki Aoyama