This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:通道 B 可用作单模输入?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756753/adc12dj3200evm-channel-b-as-input-for-single-mode-possible

器件型号:ADC12DJ3200EVM

大家好、团队、

在单模式下(fs=6.4GHz)、是否可以查看通道 B 上的输入频率? 如果我将输入信号应用于通道 A、则一切正常。但当切换到 GUI (低级视图、INPUT_MUX、地址0x50 = 0x02)中的通道 B 时、我看不到任何输出。

请提供一个解决方案、了解如何在单模式下查看通道 B。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans

    输入 B 可在单输入模式下使用、具体方法如下:

    • 在 GUI EVM 选项卡上、选择所需的时钟源、单输入 JMODE 和时钟速率、然后单击 GUI 中的"Program Clocks and ADC"按钮
    • 导航至 GUI 的 JESD204B 选项卡、单击 JESD 块启用按钮以禁用 JESD204接口
    • 单击 Input Selection (输入选择)按钮以更改为 INB is used (使用 INB)
    • 单击 JESD 块启用按钮以启用 JESD204接口
    • 导航至 GUI 的"Control"选项卡、单击"Cal trigger/running (校准触发/运行)"按钮2次。 将该位设置为低电平、然后再次设置为高电平会在选择 INB 输入的情况下触发新的前台校准周期。 此步骤是使用 INB 激活操作所必需的。
    • 该器件/EVM 现已可供使用。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B