This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:输出计数

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741163/ads1232-output-counts

器件型号:ADS1232

您好!

我们将 ADS1232用于称重秤应用。 对于10sps、输出数据几乎是恒定的、但当我们关闭系统并再次打开时、有时输出会计数我们读取的数据是错误的。 当系统/ADC 正常工作时、我们读取的 ADC 计数约为14800、但当问题出现时、控制器读取的 ADC 计数约为86400。

当控制器通电时、我们将下拉 PWDN 引脚、 在~100ms 的延迟后、PWDN 引脚变为高电平~100ms、再次拉低~100ms、然后 PWDN 引脚变为高电平、然后在 DRDY 引脚被 ADC 拉低时启用控制器中断以读取 ADC 数据。  

我们想知道是什么导致 ADC 输出错误读数以及如何解决该问题。

谢谢、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenekanth、

    我注意到、几个月前您与 Bob 合作、描述了您的2mV/V 负载单元。 您最终使用了什么激励电压和增益设置? 100ms 复位脉冲应该可以、所以没有真正的问题。 您是否还在上电和复位后执行校准周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、几个月前我与 Bob 合作。

    我们使用的激励电压为5V、该电压连接到 ADC 基准和负载单元。 增益设置为128、在任何情况下、我们都不会将 ADC 置于待机模式或低功耗模式。 我们在上电后不执行校准周期。 加电时未校准 ADC 的原因是客户的要求之一、如果我们执行校准、最终值将会出错。

    当我们关闭并为器件加电时、ADC 工作正常、但在几个电源周期后、ADC 会给出错误的读数。 在本例中、我们需要关闭器件电源、等待几秒钟、然后为器件加电。

    谢谢、
    Sreekanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenekanth、

    您是否能够验证电源轨在这些电源周期之间的下降程度? 校准不应导致最终值出现错误。 校准功能执行内部短接输入"转换"、然后使用该值通过偏移校正因数调节输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、我已经检查了 DVDD、AVDD 和 REF 引脚电压轨、并且 DVDD 引脚将下降至0.9V、加电时为3.0V。 AVDD 和 REF 引脚下降至0.9V、通电时 REF 和 AVDD 引脚为5.08V。

    任何与下电上电相关的问题、我们都会在控制器上电后立即复位 ADC。 我们注意到、有时 ADC 会在下电上电后输出7FFFFFh/800000h。

    谢谢、
    Sreekanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenekanth、

    您是否在满量程+/-输出(7FFFFF 或800000)与原始86400和电源轨上的残余电压之间建立了任何关联? 在一种情况下执行复位例程与另一种情况下执行复位例程是否会避免您再次循环通电、并使其关闭"几秒钟"? 您似乎没有获得正确的上电复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们没有在满量程输出与原始值之间建立任何关联、因为 ADC 输出在大多数功率周期内是恒定的。

    我认为问题不在于 POR。 现在、我们在 POR 周期后进行校准、之后没有得到任何错误的值。 我们将在本周末之前对 PCB 执行更多测试。 完成测试后、将与您分享结果。

    谢谢、
    Sreekanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 期待看到您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    在加电时添加 ADC 校准后、问题得到解决。

    谢谢、
    Sreekanth