This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:器件建议请求

Guru**** 2384870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS7953
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756682/ads1158-part-recommendation-request

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS7953

有一个请求。 似乎 ADS1158可以完成它、但想知道是否有任何更新/更好的事情等

我希望 ADC 能够实时读取大约16个通道(12位左右、不必太精确)。 如果我不能获得平均值计算功能、这将是一个很好的加分项、如果不能的话、可以通过固件来完成、而不是一个问题。 我想使用 SPI 与 ADC 进行通信。 我查看的是 ADS1158。 它看起来很有趣,但我还没有通过数据表。 如果我可以获得(或购买) EVM、这也是一个优点。 因此、我们可以在将该 ADC 放入测试单元之前进行一些验证。  这不是用于大规模生产、而是用于一些内部测试仪设计。 如果 EVM 符合我们的需求、我们可能会按原样使用它。 如果您认为 ADS1158是一个不错的候选器件、或者您有任何有关该应用的其他建议或问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您说 ADC 需要"实时"读取16个通道时、您是否需要实现数据速率和/或所需的吞吐量?

    ADS1x58是一款多路复用 ADC、因此每个通道将一次采样一个、最大数据速率约为23.7kSPS/通道数。 例如、当在2个通道之间进行多路复用时、每个通道的采样速率为11.85kSPS。

    此外、每个通道是单端还是差分?

    ADS1158和 ADS7953均可实现16通道单端。 但是、如果您需要16个差分通道、那么这可能必须是一个2倍 ADC 解决方案。