This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262是否可用于测量直流信号?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740859/ads1262-can-the-ads1262-be-used-to-measure-dc-signals

器件型号:ADS1262

ADS1262是否可用于测量直流电而不是交流电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1262适用于低频测量、通常低于几 kHz、因为数字滤波器衰减在较高频率下显著增加。 由于数字滤波器带宽可降至几 Hz、因此它对于直流测量尤其适用。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢 Christopher Hall 的回应! 因此、ads1262将是根据您进行直流测量的理想选择?
    我只需要真正确定、否则我的 PCB 设计就没有任何用途、因为我在改变直流电流时只会测量一次。

    此致、

    Chiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiel、

    ADS1262无疑是一个可能的选择、但如果您对要测量的信号一无所知、很难肯定地说它将是最适合您的应用的选择。

    如果您想让我知道您计划测量的信号类型、电压范围以及测量该信号的速度、我可以为您提供 ADC 建议、 或者、如果您计划使用 ADS1262、我可以建议您如何进行配置。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我将使用跨阻放大器将一个真正的小电流从一个带互阻抗放大器的中电二极管转换为2.5V 的最大电压。 因为电流不会发生很大变化、它将是频率较低的信号。

    此致、

    Chiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiel、

    我可能不在此特定应用中选择 ADS1262的唯一原因是跨阻放大器(TIA)的噪声级别。 如果 TIA 的噪声级别高于 ADS1262的输入参考噪声、则可能能够使用分辨率较低的 ADC 并节省一些成本。 除此之外、我认为 ADS1262应该运行良好、只需密切关注您为 TIA 电路选择的放大器的直流规格。

    此致、
    Chris