This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:模拟输入的平衡-非平衡变压器/电容器组合

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756137/adc12d1600-balun-capacitor-combination-for-analog-input

器件型号:ADC12D1600

根据 SNAA206的"TI 参考设计高速:验证设计- GSPS ADC 的原理图和布局建议"、使用微型电路中的 TC1-1-13MA+平衡-非平衡变压器时需要220nF 的输入电容器。 "正常"的0402电容器具有过多的串联电感、会将带宽减小到20MHz 以下。 射频电容器仅提供高达100nF 的电容。

是否有必须使用哪种类型的电容器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HEINO、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heino
    对于大多数应用而言、100nF 是可以的、并且不会显著限制平衡-非平衡变压器的低频性能。
    此致、
    Jim B