This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192ECG-FE:安装文件似乎已从 TI 网站上消失

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1192ECG-FE, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740720/ads1192ecg-fe-install-file-seems-to-have-disappeared-from-ti-web-site

器件型号:ADS1192ECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292

我购买了 ADS1192ECG-FE 评估板、但当我单击/tool/ADS1192ECG-FE 上的软件下载链接时、我收到错误消息"550 /pub/data_acquisition/ECG_FE/ADS1292/ADS1292EVM_SW_v1.11.zip:no such file or directory"(550:无此类文件或目录)。 我在两台不同的计算机和网络上尝试了两天、因此我认为问题出在 TI 方面。 另请注意、我从上面的链接中删除了 TI 的 URL、因为它正在处理此消息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 很抱歉、ADS1192ECG-FE 软件安装程序不方便。 我们最初存储软件的公共 FTP 站点已关闭、因此我们正在将安装程序移至另一个安全服务器。 下周初、我们将准备好新的下载链接并应用于 ADS1192ECG-FE 工具文件夹。 我事先对拖延表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有机会通过电子邮件将副本发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    很抱歉、回复速度慢-电子邮件的文件大小太大、因此这实际上不是一个选项。 下载链接应在星期二(10/30)前备份。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我看到安装程序尚未启动、我将获得 ETA 并在它准备就绪时告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、

    感谢您继续关注这一问题!

    阿尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对此进行了任何更新?

    阿尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    使用此链接中的"下载"按钮: www.ti.com/.../ads1192ecg-fe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    竖起大拇指!

    谢谢!