请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS7953、
大家好、
我想通过 SPI 通信将此模块与主控制器连接。 网站上提供的数据表不包含任何与 SPI 通信寄存器寻址相关的信息。 请帮助。
谢谢。 此致
Mihir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想通过 SPI 通信将此模块与主控制器连接。 网站上提供的数据表不包含任何与 SPI 通信寄存器寻址相关的信息。 请帮助。
谢谢。 此致
Mihir
Mihir、
"地址"实际上嵌入在寄存器的前四位中。 当您写入器件时、您将以16位的一组写入。
例如、如果您希望在 Auto-1模式下操作器件、则首先写入针对 Auto-1模式的程序寄存器设置。 这是一个以1000 (DI15-12)开头的16位字、如表3所示。
然后、您将写入自动1模式的控制寄存器设置。 这将是以0010 (也称为 DI15-12)开头的另一个16位字、如表2所示。
所有传输将是16位、寻址是前四位。 您可以在数据表的图1中看到这一点、作为器件编程的事务、例如前四位指示状态机的状态。
吴约瑟