This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:3V 至5V 电源轨之间的定序要求

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741653/ads5474-sequencing-requirements-between-3v-and-5v-rails

器件型号:ADS5474

大家好、

只需确认- 我们是否需要在5V (AVDD5)和3.3V (AVDD3和 DVDD3)电源轨之间遵守 ADS5474的任何定序要求? 我看到数据表提出了将3.3V 电源轨电压在一起的具体要求、但没有提到5V 电源轨电压是否需要首先上升或最后上升。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    唯一的要求如下:

    1) 1)同时为 AVDD3和 DVDD3加电(最佳方案)、或

    2) 2)在上电期间、将 AVDD3和 DVDD3之间的电压差保持在低于0.8V (0.8V 不是 A)

    硬规格-电源之间的较小增量更安全)。

    5V 电压可随时上电。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!