This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490中 LED 驱动器的最大开关速度

Guru**** 2548460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756164/afe4490-the-maximum-switching-speed-for-led-driver-in-afe4490

器件型号:AFE4490

你(们)好  

AFE4490中 LED 驱动器的最大开关速度如何? 它能否支持10kHz 开关速度?

如果只需要一个 LED、它能否使用以下配置来使开关速度加倍?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    AFE4490中 LED 的频率由 PRF 进行控制(即每个 PRP 周期一次)。
    对于上面显示的方案、LED 将在 PRP 周期中切换两次、如果您设置 PRF = 5kHz、LED 的开关频率将为10kHz。

    此致、
    Prabin