This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:软件 DELTASIGMAEVAL-GUI 无法检测到 ads1261EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755907/ads1261-ads1261evm-cannot-be-detected-by-software-deltasigmaeval-gui

器件型号:ADS1261

我安装了2个软件:

但是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我是 One!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 插入 ADS1261EVM 后,您能告诉我们您的控制面板>设备管理器中会显示什么内容吗? 您是否有可能无意中擦除闪存? 如果是、请查看以下帖子:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有对它执行任何操作、因此我不应该擦除闪存。

    此外、我还尝试过几台无法连接到 DS1261EVM 板的计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 One、

    您将什么操作系统与 ADS1261EVM 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Win10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 One、

    感谢您观看 Device Manager 屏幕截图!

    看起来 USB 驱动程序安装不正确。 要解决此问题、您可能需要手动安装 EVM 的驱动程序。

    要手动安装驱动程序、您需要在设备管理器中右键单击"通用批量设备"、然后选择"更新驱动程序"。
    以下是一个有关如何执行此操作的示例: https://www.howto-connect.com/manually-install-a-driver-device-manager-windows-10/

    进入"Browse for drivers on your computer"(浏览计算机上的驱动程序)屏幕后、请将 Windows 定向到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers 文件夹。 您要查找的驱动程序是"usb_dev_bulk.inf"文件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 您的回答解决了我的问题。