This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:时钟设置

Guru**** 2520500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z, DAC5674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756139/dac5682z-clock-setup

器件型号:DAC5682Z
主题中讨论的其他器件: DAC5674

我目前正在研究一个大学项目、希望使用 DAC5682Z。

我已经阅读了评估板的数据表和用户指南、但有一些我不理解的内容、我希望你们能帮助解释这些内容。

我想在双模式下使用 DAC、根据我的理解、数据输入是混合 I/Q 信号。 如果我希望两个 DAC 以160MHz 输出不同的数据、应该如何设置时钟输入?  我是否需要两个时钟输入、一个频率为160MHz、另一个频率为320MHz?  它是否以某种方式连接到内部插值和/或 PLL 选项?  

如果我希望1或2个 DAC 之间的选项、我可以使用前面提到的相同时钟、该怎么办?

Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔
    只要您不使用 DAC5682z 的复数混频器、就可以在两个独立通道(无石英)中使用 DAC5682z。 您可以参阅数据表的8.4.1
    www.ti.com/.../dac5682z.pdf

    不同 HP 和 LP 移动实际通道频谱的详细操作在数据表中非常简短、但您可以参阅 DAC5674数据表中有关 HP/LP 组合移动信号的详细说明。 再说一次、首先很难理解。 我建议您逐一绘制各个波形以进行理解。
    www.ti.com/.../dac5674.pdf

    双输入操作的数据库输入保持不变。 DDR 总线中有一个单一时钟可锁存。 数据接口并不完全依赖于正交输入与实际输入

    是的、对时钟设置没有影响。

    -Kang